This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:RSOC 错误

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612951/bq20z45-r1-rsoc-error

器件型号:bq20z45-R1

您好!

请在 生产中使用 bq20z45-R1发现以下客户问题:

在2s4p 电池中实现的 bq20z45-R1电量监测计(生产后)发送 RSOC 值、在部分充电后(从30%到50%)出现+5%到+8%的误差。

部分充电发生在生产后、电池从未充满电、但电池已存储数周。

已通过比较 RSOC 与电量监测计发送的 SBS 数据以及所用电池的电压特性(Voc = f (SoC))来估算 RSOC 误差。

在 Impedance Track 启动后(退出静置模式或短放电后5h)、RM 和 FCC 更新不会提供任何改进。

完全充电或完全放电可消除 RSOC 误差。

 

此 RSOC 错误是否是由于电池部分充电而导致的?

在尚未充满电的电池上,名为 Cell 0..3 Chg DOD 的 DataFlash 中的参数为0,我们是否可以通过将此值增大到>0来模拟充满电?

提前感谢您的支持。

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    它们是否使用几小时无电流后进行的电压测量来估算 SOC? 即使答案是肯定的、也无法直接将 RSOC 与电压数据进行比较。 RSOC 测量"相对"充电状态、可取决于负载和温度等多种因素。
    我还想确认他们是否正确执行了基本配置:
    他们如何确定用于此电池的正确化学 ID?
    他们是否执行了一个学习周期来优化 Qmax 和 Ra 表?
    您能在充完电之前和充满之后共享.gg 文件吗?
    EOC 上的 DoD 在充满电后学习、将略微影响 RM、FCC 和 SOC。 当它们充电至满并且这个值被更新后、最好使用黄金文件中的非零值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下为客户回答:

    1-它们是否使用几小时无电流后进行的电压测量来估算 SOC?

    是的、在进入张弛模式后、电压测量最小值为5h

    2 -即使答案是肯定的、也无法直接将 RSOC 与电压数据进行比较。 RSOC 测量"相对"充电状态、可取决于负载和温度等多种因素。

    是的、我们知道。 但我们不会检查精度<5%。 此控制仅在存储模式下执行。 温度始终为+20°C 且无负载。 我们使用标准电池测量的 VoC=f (SoC)模型。 此解决方案适用于大多数电池、误差为≤2%。

    3-我还想确认他们是否正确进行了基本配置:他们如何确定用于此电池的正确化学 ID?

    我们已从您的表“chemical_selection_table.xls”中确定 ChemID。 我们使用 Panasonic 公司的 NCR18650 (2900ma.h)电池、ChemID 为0x0238

    4-他们是否执行了一个学习周期来优化 Qmax 和 Ra 表?

    是的、已使用标准电池执行学习周期以获得黄金映像。 然后、该黄金映像会保存到所有制造的电池组中。

    5 - 您能从开始共享.gg 文件、然后再进行收费并将其充满吗?

    我尚未生成这些文件。 我将尝试对这些文件进行分步操作。

    6- EOC 上的 DOD 在充满电后学习,将对 RM、FCC 和 SOC 产生轻微影响。 当它们充电至满并且这个值被更新后、最好使用黄金文件中的非零值。

    好的、谢谢。 这是一个很好的信息。 在我们的黄金映像中、这些值为0。 我们可以尝试使用完全充电值。

    此致、

    Paul