This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:BQ27531-G1

Guru**** 2431280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ27220, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611363/bq27531-g1-bq27531-g1

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24192BQ27220BQ25120

你好。

我正在设计一款包含使用 BQ24192和互补 BQ27531 - G1的电池管理系统的产品。

我的问题是我无法访问 PACK-终端(这是使用 BQ27531 - G1 SRP 输入所必需的),我只能访问 电池 PACK+终端。 PACK-端子直接连接到 GND。

我的问题是:

除了 BQ27531 - G1与 BQ24192充电器成对使用之外、我是否可以使用其他电量计?   种不需要直接连接到 PACK-端子(只需要从 GND 连接到 PACK-)、并且具有 I2C 接口、可与 BQ24192充电器无缝配合使用。

BR、

 

Gilad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilad、

     是的、  有许多其他监测计器件可与 BQ24192 充电器搭配使用、并使用相同的 I2C 总线来控制监测计和充电器;但必须通过处理器编码实现这一建议对中的某些功能。   

     如果您与我分享 电池组的详细信息、我可以为您的设计提供简单的参考原理图。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Phil
    非常感谢您的回答!
    我的电池组是:
    www.orbtronic.com/protected-3400mah-18650-li-ion-battery-panasonic-ncr18650B-orbtronic。

    正如我提到过的、我无法访问 PACK-终端、只能访问 PACK+。 PACK-直接连接到 GND。
    您能否详细说明我必须通过处理器实现的特定功能?
    我们非常感谢您提供建议设计的原理图。

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilad、

    PACK-端子确实有一个 PACK-端子、只需将其负端子视为 PACK-、您需要在其 PACK-(负端子)和系统 GND 之间插入一个电流感应电阻器。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Phil
    再次感谢您的耐心等待。
    由于我无法通过机械方式访问负极端子(这就是产品的设计方式)、因此我无法在负极端子和系统 GND 之间放置感测电阻器。 负极端子机械地连接到系统 GND、我不能这么说。
    我注意到一些其他电量监测计在负极端子和 GND 之间不需要感测电阻器、例如:bq27441、bq27220、bq27421。 您是否建议将其中一个与 bq24192一起使用? 这是合适的解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     已理解;如果是、所有高侧感应单节电池电量监测计器件都应适合您的设计。 根据您的列表、与其他 IT (阻抗跟踪)监测计相比、bq27220是一款精度较低的 CEDV 监测计;下面提供了更详细的比较:

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    因此、为了总结我们的讨论、您建议将 bq29192与 bq27220配对。 使用27220时、我不会获得如使用27531那样准确的结果。
    您能否提供最终设计的原理图?

    感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面链接了适用于您的设计参考的监测计 EVM 原理图。 在讨论 PCB 布局之前、我很乐意查看您的原理图。
    www.ti.com/.../sluubf5.pdf

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、bq27220是 CEDV 监测计、bq27531是 IT 监测计、可提供比任何 CEDV 监测计更高的精确结果。
    以下链接是包含 bq27421和 bq25120的参考设计
    www.ti.com/.../tidrir7.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil

    感谢您的回答。 我还有一个问题…

    我将于今晚稍后发送原理图以供审核。  我已使用 BQ24192并将其与 BQ27220配对。

    如前所述,我使用的是与燃油表的系统端连接。 我的可充电锂离子电池没有 BIN 输出(仅正极和 GND 连接)。 电池包含保护电路。

    除了安装在产品中的充电选项外、我的电池还应从产品中取出(以便更换为另一个电池)。 这是很多信息。。 我知道。

    我的问题是:
     如果我的电池不包含纸槽输出(仅正极和 GND) ,而我取出电池并安装另一个,那么电量计如何确定电池容量? 您能详细说明一下这个主题吗? 我不明白测量的精确度如何、以及燃油表如何实际计算电池容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在本例中、kΩ 使用一个10k Ω 下拉电阻器从 BIN 连接到 VSS、并设置[BI_pu_EN]= 0、则处理器必须通过 BAT_INSERT 和 BAT_REMOVE 子命令通知监测计电池插入和移除情况。

     电量监测计通过监测小值感应电阻器上的电压来测量电池的充电和放电。 当电池连接到电量监测计时、会根据电池电流、电池开路电压(OCV)和负载条件下的电池电压计算电池阻抗。

      电量监测计使用集成的温度传感器来估算电池温度。 或者、主机
    处理器可以为电量监测计提供温度数据。

     bq27220电量监测计可精确预测单节锂离子充电电池的电池容量和其他运行特性。 系统处理器可以查询该信息以提供电池信息、例如充电状态(SoC)。 通过集成通过电池的电荷,可在电池充电或放电期间调整电池的 SOC。 电量监测是通过补偿放电终点电压(CEDV)方法得出的、该方法使用数学模型将剩余充电状态(RSOC)和接近放电终点的电压相关联。 这要求单点 FCC 更新具有完整的放电周期。 该实现将电池电压(OCV)建模为电池充电状态(SOC)、温度和电流的函数。 阻抗也是 SOC 和温度的函数、所有这些都可以通过使用以下七个参数来满足:EMF、C0、R0、T0、R1、 TC、C1。

    Phil Yi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Phil
    如何将设计发送给您进行最终审核?

    Gilad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送至我的电子邮件:pyi@ti.com。