This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:关于 PVIN 和 Avin

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612122/lp2998-about-pvin-and-avin

器件型号:LP2998

您好!

我的客户正在考虑将 LP 2999用作 QDR 终端。
VDDQ = 1.5V
VTT = 0.75V

作为电路板上的另一个电源、
有3.3V、1.8V、1.5V、1.2V 和1.0V

请告诉我们哪个电压最好输入到 Avin 和 PVin。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议为 PVIN 使用1V 电压、以降低 LP2998的功率损耗。

    Avin 需要高于2.2V、因此 Avin 使用板载3.3V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的钱

    感谢您的建议!
    我将向我们的客户提供您的答案。

    谢谢你。

    Mayumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayumi、

    数据表第3页显示、由于接近 VTT 的电压下的输出 RDSON 限制、PVIN 上的更高电压将增大最大持续输出电流。

    第15页的图20显示了在 DDR3应用中 PVIN 连接到1.5V。

    为了安全起见、 我认为我们应该建议客户将 PVIN 引脚连接到1.5V。

    很抱歉造成混淆。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的钱

    非常感谢。
    您知道、他们使用的存储器是 QDR、而不是 DDR 3。
    如果您有进一步的建议、请告知我们。

    谢谢你。

    Mayumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayumi、

    我不熟悉 QDR 存储器、也不知道 客户应用中的负载电流大小。

    关键是、如果 PVIN 电压接近 VTT 电压、则 VTT 拉电流能力可能会受到限制。

    这就是建议将 PVIN 连接到1.5V 的原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的钱

    我们建议客户在 PVIN=1.5V 时使用。
    非常感谢。

    Mayumi、