This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063最小开关频率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613479/ucc28063-ucc28063-minimum-switching-frequency

器件型号:UCC28063

您好~

UCC28063具有最低开关频率额定值?

fmin 可通过 Vin、L1max 和 Poout 计算。

那么、没有限制最小频率?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    是的、您回答正确。

    您可以将最小频率设置为任意所需频率、但最小频率通常设置 为大于20kHz。

    任何低于20kHz 的频率都将处于音频范围内、这将导致大多数客户不批准。

    如果您将最小开关频率设置得过高、则开关损耗会变得过大。 25kHz 至35kHz 通常是最小频率的最佳折衷方案

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。