This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:VSENSE 的精度

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613517/ucc28070a-accuracy-of-vsense

器件型号:UCC28070A

大家好、

我的客户考虑将 UCC28070A 用于他的应用、但是 VSENSE 电压的精度似乎不符合他们的规格。



它们的要求  在最坏的情况下低于±1%、因此它们考虑改用外部放大器和高精度基准。
我想 在离线模式下发送上述简化版原理图、 并希望 您检查 其方法是否合理。
您可以向以下地址发送电子邮件吗?
yaita-k@clv.macnica.co.jp

感谢您的支持。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    我将向您发送一封电子邮件、您可以通过原理图与我联系
    此致
    John