This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941/用于恒流负载

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5941, TLC5923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611338/tlc5941-using-for-constant-current-load

主题中讨论的其他器件:TLC5941TLC5923

您好!

我想使用 TLC5941来实现恒定电流负载。
我的想法 是:
 - 恒定电流值由直流寄存器设置、
 - GS 寄存器值设置为最大值、
 - 仅限 GSCLK 输入1脉冲。

我的想法是否可行?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "仅 GSCLK 输入1脉冲"是什么意思?

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenneth、

    我想将此器件用于不希望进行 PWM 操作的简单恒定电流吸收器。

    "仅 GSCLK 输入1脉冲"=" GS-COUNTER > GSCLK 脉冲数"
    我想、恒流驱动器的高侧开关将保持开启状态、该器件可用于恒流灌电流电路。

    我的想法是否可行?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenneth、

    感谢您的合作。
    如果您有更新的信息、请告诉我。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您输入一个 GSCLK、应该是可以的。

    但是、如果您不需要 PWM、为什么不选择 TLC5923等开/关 LED 驱动器?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    感谢你的答复。
    需要 PWM 运行、也需要100%占空比模式。

    我感谢你的合作。
    ACGUY