This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:TPS61170DRVR

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613297/tps61170-tps61170drvr

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件:TPS61175

您好!

我是来自 BS Technotronics Pvt Ltd 的 Jyoti、

对于我的新设计、我计划使用 TPS61170DRVR 升压稳压器  

输入电压-12V

输出电压-24V

所需的输出电流为-1A

根据这种电压进行的政治计算、无法实现1A 的输出电流、

请发表评论  

谢谢、此致

Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61170的最大输出电流 仅约为0.4A。  建议您使用 TPS61175。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但根据该链路、输出电流为1.2A
    www.mouser.in/.../
    您是要确认我的要求输出电流是否为0.4A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.2A 电流限制意味着峰值电感器电流或低侧 MOSFET 峰值电流、它不是输出电流。 因此、输出电流远低于此峰值电感器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:

    感谢您提供的详细信息、
    我们将返回给您以进行任何进一步的查询
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、您能否与我们分享详细的应用信息?  我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com