This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5943:MOSFET 能否通过 tlc5943提供高灌电流输出?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5943, TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613241/tlc5943-can-i-have-high-sink-output-current-by-mosfet-via-tlc5943

器件型号:TLC5943
主题中讨论的其他器件: TPS54200

你(们)好

我有 tlc5943,我想用于高电流 LED。

此器件可接受50mA 电流。

我是否可以使用 MOSFET 来提高电流能力?

比如、将 MOSFET 的栅极连接到 tlc5943的输出、这样就能以所需的高电流驱动 LED 条?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您使用 BJT 放大器。

    您需要多少电流? 您还可以查看 TPS54200。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速响应

    我至少需要3安

    我 在我所在的国家/地区无法访问 TPS54200