This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:VIN-Vout 路径的故障模式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613164/tps63060-failure-mode-of-vin-vout-path

器件型号:TPS63060

你(们)好  

我们的项目阶段在器件选择下、tps63060是电机驱动器电源的候选项。

从失效防护的角度来看、我们要确认 VIN-Vout 路径的失效模式;当该组件发生击穿时、为开路模式或短路模式。

谢谢、

Hirotada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不太清楚、您是否需要对器件的 VIN 和 VOUT 引脚进行开路和短路测试?
    您能否共享方框图(您可以通过私人邮件发送)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道、当这个电源 IC 损坏时会发生什么情况、尤其是在 VIN-Vout 路径上。
    如果此 IC 的 VIN-Vout 路径始终开启、则会通过 VIN-Vout 路径向负载器件施加电池电压。 我称之为短路模式故障。 我们希望避免这种情况、因为从失效防护的角度来看、短模式故障可能会导致发热问题。