This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290:增加软启动时间

Guru**** 2556880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62000, TPS82084, TPS62097, TPS62290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612645/tps62290-increasing-soft-start-time

器件型号:TPS62290
主题中讨论的其他器件:TPS62000TPS82084TPS62097

我尝试增加软启动时间(RCD)元件、但我选择的值不好。

本系列是否有任何特别的应用手册?

背景是我们需要一个 USB 总线供电设备。

或者是否有更好的稳压器用于此目的(例如 TPS62000)?

谢谢

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到的两个器件都非常旧。 如何使用具有 SS 引脚的器件、如 TPS62097或 TPS82084?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的目标是输出电压为3、高达500mA
    但该设计在 PCB 空间中受到限制。 这也会限制最大电感器尺寸。

    对于 USB 总线供电、我们需要限制电流。 TPS62097不符合该规范。
    您知道以前用于 USB 的任何稳压器吗? TPS62000在数据表中有一个 USB 参考。
    但我想知道这对于 USB 总线供电(USB 2.0)是否真正意味着什么。
    谢谢
    Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、所有这些 TPS62稳压器通常用于 USB 应用。

    我想您有 USB 输入电压、并且想要500mA 的输出电压为3V? 您需要多长时间的 SS 时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、5V 输入电压。 在启动阶段、流耗将较低(3mA)。
    我对 SS 时间没有限制。 但电流主要由电感器(限制为15uH)和开关电阻定义。
    根据我对 USB 规格的理解、超过100mA 的每 mA 电流将被计算为浪涌电流。

    Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,但我不理解你的回答。 为什么 TPS62290不工作?

    是的、USB 规范具有不同的电流限制级、但这不一定与每个 USB 供电的器件相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 USB 外设合规性检查清单、外设必须限制浪涌电流。

    它不是平均电流。 每个高于100mA 的 uC 都将被计算在内(在弃权后限制为150uC)。

    在 SS 期间、线圈/输入电流将高于100mA (12uH)、因此会违反 USB 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、好的。 您需要限制前100毫秒的浪涌电流。 一种方法是在 Vin 和 EN 引脚之间施加非常大的 RC 延迟、以将直流/直流的开启延迟100毫秒。

    或者、您也可以使用具有 SS 引脚的直流/直流、如 TPS62097、以降低浪涌电流。

    您可以在电源接口论坛中发布一篇文章、介绍外设通常如何满足此 USB 规范。