This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:EMI 问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609198/bq24171-emi-issue

器件型号:BQ24171

您好!

我的一位客户正在申请使用 TI 的 BQ24171充电器 IC、我收到了他们关于 BQ24171充电器 IC 的询问。

目前、BQ24171充电器 IC 应用于附件产品通讯座、 并且 它们正在认证用于通讯座的 KC/FCC / CE。

在身份验证期间 、器件在 EMI RE 发生故障 、目前正在调试中。

我认为原理图没有问题、但我附上了下面的 RE 结果文件和原理图。

如果有任何问题、请查看并告知我。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_PM66_5F00_SEC_5F00_Main_5F00_Rev.02_5F00_20170427.pdf

e2e.ti.com/.../Test3_5F00_DNTC_D0C5_-_04C8ECB288D558B3_-_DCC2CCB85F009CCD25B8_-1nF-100nF-_DCC229BC_.pdf

e2e.ti.com/.../Test17_5F00_Battery-Bay_CCB9_-_21CE15C8_.pdf

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    我们将对此进行研究、并将很快为您提供答复。

    感谢您的耐心等待。

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS、

    您所附的两个辐射发射测试结果之间有何差异? 一个显示了大约250MHz 的大尖峰、另一个显示了大约900MHz 的大尖峰。

    充电电流设置是多少? 如果高于2A、请在开关节点与靠近 IC 的接地之间添加一个肖特基二极管。

    此外、这是一个可能有所帮助的参考设计。

    www.ti.com/.../PMP4397
    www.ti.com/.../tidu680.pdf

    此致、

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该认证通过得很好、感谢您的帮助。
    终端