This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:请告诉我推荐的器件型号。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, TPS55330, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612872/tps55330-please-tell-me-the-recommend-parts-number

器件型号:TPS55330
主题中讨论的其他器件:bq24072TPS61178

您好!
以下是我的输入/输出设计规格。
VIN=2.7V 至4.2V (这是锂离子电池规格)
Vout=20V
Iout=2A


在本例中、我想知道"D1"和"L1"的器件型号。
或者、请告诉我这些器件的建议规格。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说2.7V IN 启动、还是在运行期间电压可能会降至2.7V、但启动时 Vin 为3V 或更高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao Xi

    启动时、Vin 为上部3.0V。
    以下是项目的岩石图。

    USB
    |

    锂离子电池<--> bq24072 (>3.3V)--> TPS55330 --> 20V:1A 负载
    (负载:2A 错误、1A 正确)

    我想知道"D1"和"L1"规格或器件型号。
    我还想知道我是否能够获得这个项目?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕 TPS55330无法支持您的20V@1A 负载。 它为20W、输入电流可能大于7A @3.0V、超过 IC 的电流限制。 TPS61178似乎有更好的机会支持您的负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Youhao Xi 先生

    感谢您的支持。
    可能是我错误地选择了该产品 TSP55330。
    我将尝试重新选择和重新设计 TPS61178、而不是 TPS55330。

    谢谢
    此致