This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:8.2.2.2.10短路保护(R11)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613207/tps40304-8-2-2-2-10-short-circuit-protection-r11

器件型号:TPS40304

您好!

参考 PG 21/39、第8.2.2.2.10节短路保护(R11)、如下所示:

查询:

Q1)在图18.TPS40304设计示例原理图的哪里可以找到 R11?

Q2) RCS 在图18中的什么位置?  

谢谢、

Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 R8而不是 R11。 看起来他们从图14的设计中复制了 R11、其中 RCS 是 R11。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的答复。

    参考第21/39页,RCS 的计算值为7.1k 欧姆。

    我可以问为什么在图18中、RCS (RR8)是4.02K Ω?  

    为什么选择该值以及如何获得该值?

    期待您的回复、

    Angie