This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54240:应用手册 SLVA412

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607353/webench-tools-tps54240-application-note-slva412

器件型号:TPS54240

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在 SLVA412设计1中、设计用于输入电压= 8V-40V、输出电压= 3.8V 且输出电流= 2.5A 的 GSM/GPRS 电源。

我想知道此设计是否保存在 Webench 中、以便我可以检索它并进行评估。

TKS 和 Rgds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道我们是否在应用手册中保存了示例应用的 webench 设计。 但是、您可以转到 TPS54240的产品文件夹并输入参数、在 webench 上模拟负载瞬态性能、以满足您的 GSP/GPRS 规范
    www.ti.com/.../TPS54240

    在右侧、您可以输入您的特定规格

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计可追溯到 Webench。  我们没有使用 Webench 来创建它。  我们可能还剩一些设计文件、但这是7年前的设计文件。  我将在周末假期后进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thks Arief、

    但当我输入类似数据时、Webench 会计算其他器件。 例如、我得到的是22uH、而不是10uH。

    由于我不是专家、因此我很希望用另一个设备替换具有如此巨大价值差异的设备、然后降低效率、增加成本等。

    Rgds、

    Agarb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太多了!
    欢迎您提供任何帮助。
    Rgds、
    Agarb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 可能已在较低频率下对设计进行了优化、以获得更高的效率。 这就是您具有更大电感器值的原因。 您可以将优化控制器转向小解决方案尺寸、以便使用更高的频率。 您可以遵循 Webench 设计或 AN。 应以任何方式工作。