This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602:关于使能电平

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611636/lm43602-about-enable-level

器件型号:LM43602

您好!

 

关于 LM43602的启用级别、我的客户提出了一个问题。

根据数据表第5页、VEN-VOUT-H 为2.2V (典型值)。

但根据数据表第14页、VEN-VOUT-H 描述如下。

当 VEN 大于2.1V (典型值)时、将启用 LM43602开关操作和输出调节。

它们应用于阈值? 2.2V 或2.1V?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为了确保在温度和工艺范围内运行、客户应设计出最大使能高电压电平(即2.42V)的原理图

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EC 表中的数字是最新值。

    -杨