This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9053:UCC28910无法启动

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612301/pmp9053-ucc28910-cannot-start-up

器件型号:PMP9053
主题中讨论的其他器件:PMP9608PMPUCC28910

大家好、  

我尝试遵循电源参考设计 PMP 9053和 PMP 9608。 这两种设计非常相似。 PMP 9053输出3.3V、而 PMP 9608输出+-3.3V。 但是、我发现这两个参考设计中用于变压器引脚1和2的二极管不同(PMP 9053中的 D4 D6、PMP 9608中的 D2、D3)。 我在 PMP9608设计中使用二极管。 其反向电压低于 PMP9053中的电压。

现在、UCC28910D 无法在我的电路中启动(也可能损坏)、因为漏极频率(UCC28910的 PIN8)仅为15Hz。 我仔细检查了二极管的连接和方向。 问题是否可能是由我选择的二极管引起的。 有没有人能帮助我了解这两个二极管的功能以及如何为此电路选择二极管?  

同时、我不确定漏极电压(PIN8)在工作条件下的频率是多少以及如何控制该频率?

谢谢。  

PMP 9053:  

PMP 9608:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尹丽

    感谢您关注 TI。 您能否发布您的原理图和 Excel 计算器? 这将帮助我们了解您的设计详细信息。

    通过选择变压器的磁化电感和峰值电流设置来选择频率。 请分享您的变压器详细信息以及磁化电感和匝数比。

    您还可以使用此资源进行调试、同时查看:  

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。 我使用的原理图来自 TI 智能插头参考设计。 以下是此参考的网站:  。  

    我正在使用其电源部件、该部件的转换器为120VAC 至+-3.3VDC、但现在无法正常工作。 我使用的所有组件与参考设计中的组件相同、包括变压器。 我在这里附加了电源器件的原理图。   。  变压器由 TI 客户设计、我从 Wurth Electronics 购买。 我还在这里附加了变压器的数据表。  e2e.ti.com/.../XFRM_5F00_750314752.pdf。 

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,尹丽,

    如果您的电源板作为您之前的帖子中的原理图进行了连接、那么我认为启动问题可能出在 UCC28910 (U8)的 GND 连接上。 您的原理图显示了 U8引脚1、2、3、短接至引脚4和2电阻器 R36和 R37、但未连接到初级侧电路的公共 GND 回路。 这会从 C14和漏极电流的返回路径建立高阻抗连接、从而防止正常启动。 结果是重复尝试每隔67ms 启动一次、频率似乎约为15Hz。 这不是控制器设计的开关频率、而是重新启动尝试的频率。

    我认为 U8-1、2、3应从 L7的右侧连接到网络、再连接到 t1-pin5。 我还认为您可能不想将 U8-4 (IPK)连接到 U8-3 (GND)、但 U8-4应仅连接到 R37 (以匹配 PMP 电路)。

    请检查电路板连接是否正确接地。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、  

    感谢您的回复。 很抱歉、前面的原理图是这样的。 该原理图不是我们正在使用的持续原理图。 我们已经纠正了错误的连接。 以下是我们使用的最新版本。   。 我在前一篇文章中提供的结果基于此原理图。 换言之、纠正错误连接后、UCC28910DR 仍无法启动。 可能是由我选择的 D7和 D8引起的?  

    此外、如果我想单独测试芯片、应该如何将电压输入芯片的不同引脚?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,尹

    很抱歉我的回复延迟了。 很高兴您发现了错误的连接。 您的帖子中不清楚、但我是否理解您正确地为电路加电、连接错误、未启动、找到错误连接并修复了它、重新加电了电路、但仍然没有启动? 如果是、我认为控制器在连接错误时可能过载、现在已损坏。

    我建议您在 U8上安装新的控制器、并按照 John Stevens 在上面推荐的启动故障排除指南进行操作。
    我还建议将 D8从 RS1G-13-F 更改为 US1J-13-F 这将400V、150ns 恢复二极管更改为600V、75ns 二极管。 我认为该电源的原始设计仅适用于120V 交流、400V 二极管可以满足这一要求。 但是、对于高达265Vac (甚至高达300Vac)的输入电压、需要更高的反向额定值、并且更快的恢复时间也很有帮助。
    只要您在低电压下进行调试、您就可以保持 RS1G 处于适当位置、直至达到较高额定值的器件进入。

    此外、我建议将 D7从 SMAJ100A 更改为 SMAJ130A、或者可能更改为 SMAJ150A。 这将减少漏电感能量损耗并提高效率。 没有必要为调试而更改此参数、只是一个长期改进的建议。 但在所有运行条件下检查漏极的峰值电压。

    测试这种控制器(PSR)并不容易、因为您必须在 VS 处提供与图22 (数据表第18页)所示相同的波形。 IC 依赖于检测该波形、不仅在检测点"拐点"处、而且在过零处。 这在开环测试电路中很难重现、因此实际电源是调试的最佳测试电路。 保持低输入电压并在输出上没有负载或非常轻的负载。 确保交流或直流电源与电源隔离。

    我希望从正确的连接开始、新的控制器将导致正确的启动。
    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、  

    谢谢你。 我的问题已经解决。 芯片 UCC28910由于连接错误而损坏。 在我更换新的一个后、它工作正常。  

    谢谢。  

    殷