This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:具有线性变压器和 LMZ31503的电源

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612642/lmz31503-power-supply-with-linear-transformer-and-lmz31503

器件型号:LMZ31503

大家好。

我正在着手使用线性变压器和 LMZ31503开发源。  

这些块包括:

->交流通用输入>变压器>二极管桥>平滑> LMZ31503 > 5V 输出

此设计是否有任何问题?

可能会发生什么情况?

如何提供具有相同输出的通用输入?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、有一点是 LMZ31503的输入电压范围为4.5至14.5V。在所有线路条件下、您必须确保变压器的整流和滤波输出处于该范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MM 正常、并且 LMZ31503在整流后是否可以具有动态输出? 例如5V 和14V 范围内的输入、LMZ31503的任何电压输入(5V 至14V)都提供相同的输出? 可以使用 LMZ31503实现这一点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMz31503将调节至与输入变化相同的输出电压。  此规范称为"线路调节"。  对于 LM31503、它被指定为0.1%。  您还需要了解的另一件事。  对于5V 输出、您需要在输入上留出一定的高于5V 的余量。  未指定最小输入。  我可能会设计最小输入电压为5.5V 或6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    是的、LMZ 设计中的最小输入将为7V、以满足5V 输出要求。 以这种方式制作电源有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leonardo、

    原则上、您的概念将起作用。 只需确保您的输入能够在"最坏情况"条件下提供足够的电流、即7V 输入电压和5V 输出电压。 因此、计算的占空比为71%。 让我们假设从交流电源到应用的5V 输出的效率为75%。 LMZ31503能够提供3A 电流。
    最小输入电流能力:IIN >(3A*0.71)/0.75 = 2.85A

    在您的设计中取得成功、如果仍有问题、请随时联系我们。

    此致、
    Michael