This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:SM72295是否支持降压/升压拓扑

Guru**** 2385980 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, TIDA-00120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612909/sm72295-does-sm72295-support-buck-boost-topology

器件型号:SM72295
主题中讨论的其他器件: TIDA-00120

您好!

SM72295可以支持降压或升压模式、但我不确定它是否可以支持降压/升压模式、您能否帮助确认?

另一个有关死区时间的问题是、死区时间是否仅由输入 PWM 控制?

此致

张青恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您关注 SM72295。 SM72295是双路高侧低侧半桥或全桥栅极驱动器。 高侧浮动电源配置为自举、在典型的半桥配置中、当开关节点转换为接地时、此自举会充电。
    对于降压/升压、我看到的典型配置是高侧 FET 源极和低侧漏极之间的电感器。 在升压配置中、高侧器件可在直流状态下导通。
    如果您需要将高侧作为直流开关打开、我会看到的第一个问题是保持高侧偏置。

    您能否发送设计原理图以确认开关配置?
    死区时间似乎由每个驱动器的输入控制、驱动器内部没有死区时间控制逻辑。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

     

    谢谢您的评论。 客户希望 TI 能够提供降压/升压的参考设计原理图来确认其是否可行。

    您能否查看 TI 是否有降压/升压参考原理图? 它适用于 OMM 客户、参考原理图有助于说服客户选择 SM72295作为解决方案。

    顺便说一下、客户如何获取 TIDA-00120 MCU 的源代码?

    此致

    张青恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean
    TI.com 上的以下搜索链接"www.ti.com/.../buck-boost-inverting-or-split-rail-converter-integrated-switch-tools-soft.page buck boost&tisearch=Search-EN-Everything"下提供了一些参考设计
    各种设计的要求可能与客户不同、但应采用架构和基本原理图。 最好能找到最符合客户需求的产品。
    有关您在"www.ti.com/.../TIDA-00120"上提供的 TIDA-00120链接上的源代码 、页面底部有相关的工具和软件。 有 TIDA-00120软件和 TIDA-00120设计文件。 TIDA-0120软件应为设计的启动代码。

    此致
    Richard Herring