This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:TPS3851 /复位超时周期过短

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612663/tps3851-tps3851-reset-timeout-period-is-too-short

器件型号:TPS3851
主题中讨论的其他器件:TPS3813

您好!

我的客户确认、tRST 的附加值为100usec、但其指定值为200msec (典型值)。 那么、您可以确认以下问题吗?

  1. 我认为、正确波形的持续时间应该更长(典型值200ms)。 我的理解是否正确?
  2. 当 WDI 保持低电平时、我们可以确认200毫秒吗? 在这种情况下 、当检测到看门狗超时时时、WDI 实际上会保持高电平。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    1. 200ms 是指 VDD 超过电压阈值后/RESET 变为高电平之前的时间。 当/RESET 从复位低电平条件返回后返回正常高电平状态时、会发生此延迟。

    2.复位超时周期200ms 指/RESET 引脚。 您会显示上面的 WDI 和/WDO 引脚。 对于/WDO 引脚、请使用看门狗超时规格 t_wd。

    WDI 管脚上的脉冲必须在看门狗超时规格内进行脉冲、并且器件必须每个脉冲至少具有50ns 的脉冲才能识别 WDI 管脚上的脉冲。 如果看门狗超时内没有脉冲发生、则/WDO 引脚将触发。

    希望这能解答您的问题! 如果提供的答案解决了您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的支持。 我相信您对随附的红色圆圈中的 tRST 进行了评论、对吧? 但我也可以看到用蓝色圆圈标出的 tRST、因此当看门狗计时器过期时、/WDO 应该在200ms (=tRST)内保持低电平。 tRST 是否采用蓝色圆圈拼写错误、应该是 TWD-setup? 我猜是因为/WDO 低脉冲 I 连接的持续时间类似于 TWD-setup (150us)。

    如果我仍有误解、请告知我。

    此致、

    Satoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    正确的做法是、如果看门狗计时器到期(在看门狗超时期间、WDI 上没有发生脉冲)、则/WDO 会触发 t_RST 并变为低电平。 对于/reset 也是相同的延迟、但出于不同的原因、/WDO 和/RESET 触发器也是如此。

    T_WD-setup 是指在/WDO 从被触发状态返回后、看门狗准备好再次使用所需的时间。 一旦/WDO 返回到正常的高电平条件、您必须等待150us、然后才能从 WDI 上的脉冲再次触发/WDO。


    请记住、WDI 上的脉冲宽度必须为50ns 才能被识别。


    希望这能解答您的问题! 如果提供的答案解决了您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速响应。

    我检查了客户的原理图、然后他们将/RESET 和/WDO 连接在一起、如附件所示。 我想知道这个连接是否是/WDO 这个短低电平持续时间的原因。 当看门狗计时器过期时、您能否确认此连接是否发生了如此短的低电平持续时间?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    我认为这种联系是造成/WDO 低电平持续时间短的原因。 当看门狗到期时、/WDO 下降到低电平、但由于/WDO 被连接至/RESET 且/RESET 为高电平... /WDO 被/RESET 拉高。

    请联系客户移除连接、并查看问题是否继续存在。

    我们提供具有内部连接/WDO 和/RESET 的器件、这些器件的运行方式与客户在上面连接电路的方式类似(例如 TPS3813)。

    Michael