This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:过流后比预期的关断时间长得多

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, TL431, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609057/lm25085-much-longer-than-expected-off-time-following-over-current

器件型号:LM25085
Thread 中讨论的其他器件: TL431LM3489

我在29V->24V 密封铅酸电池充电器中使用 LM25085。 我使用馈送 TL431的外部电流感应电路将最大充电电流设置为4A。 TL431所需的补偿慢于电感器电流达到 LM25085内部内置过流保护所需的时间。

我预期会发生的情况:启动时、它会多次从 LM25085过流状态下挂起、直到 TL431补偿赶上并稳定在过流阈值以下。

实际发生的情况:当开关达到过流阈值时、它会关断开关一个周期、持续一个周期(4.7us)、重新切换几个周期、然后关断超过800us。
这对我来说是个问题、因为现在流入电池的平均电流低于 TL431阈值、因此较慢(稳定)的 TL431反馈环路从不会启动、它每毫秒从0-7A 变化。

更多详细信息:我选择将 TL431注入 V_FB 引脚而不是 Isen (正如 TI 建议的)、这是因为达到 Isen 限值会强制最小关闭时间约为3-4us、这会使我的开关频率对于我所需的电感器而言过低。 使用我的设置、如果我绕过 Isen 过流保护、则充电器将触发高达13A 并在所需650kHz 开关频率下稳定在所需的4.2A 充电电流。 使用 Isen 会产生低得多的平均频率。

随附原理图、示波器捕获和仿真。 仿真(使用手动构建模型)展示了公式10中数据表中定义的行为。 示波器图显示了它如何锁存比公式10建议的时间长得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在这些过流事件期间、较慢的平均电流环路可能 通过上拉 FB 电压与 LM250725的电流限制电路相互作用 、从而导致比预期更长的关断时间。 也许您可以增加这个外部环路的带宽、以便它在启动期间按预期啮合。

    另请注意,根据 FB 分压器阻抗,纹波注入电路的耦合电容器看起来有点低--请参阅 LM (2) 5085参考设计和 快速入门计算器工具,网址为 :http://www.ti.com/product/LM5085/toolssoftware。 从布局的角度来看、FB 节点对噪声敏感、因此其布线长度应尽可能短。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的快速回复。 问题是、慢环路尚未充电。 在随附的屏幕截图中、您可以看到 V_fb 在关断期间保持在恒定1.11V、TL431尚未开始导通。 我尝试增加慢环路带宽、使其在达到硬 LM25085 OCP 之前捕获充电电流、但如果我加快速度、振荡会发生。 内部软启动是否有可能完全放电? 这是我唯一能想到的阻止转换器运行的方法。

    正确的是、纹波网络已过时。 抱歉、我实际使用的是 R25=66k、C13=3300pF、C19=0.1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现的唯一解决方案是更改为 LM3489、因为它的功能与 LM25085非常相似、因此无需完全重新设计。 LM3489的优势是它没有任何内部软启动行为、而只是从我所需的过流限制器中断开。 现在、平均输出电流足够高、我的慢速外部环路可以进行控制、并且它在整个充电周期内保持稳定。