This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920::ADCgain&ADCoffset

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613397/bq76920-bq76920-adcgain-adcoffset

器件型号:BQ76920

你好!

如果我清楚地了解上述 BMS IC 的数据表、ADCGAIN1 (0x50)、ADCGAIN2 (0x59)和 ADCOFFSET (0x51)寄存器中的值在出厂时"已烧坏"、那么该寄存器将始终具有输入的相同值?

谢谢!

Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC 增益和偏移值写入每个 EEPROM 中、仅用于读取访问。 它们可能因器件而异。 增益可以为365uV/LSB 至396uV/LSB。 请参阅表7-23中的 ADCOFFSET。