This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM 上的 bq78350-R1配置与 BQ76200配合使用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, TIDA-00792, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613424/bq78350-r1-configuration-on-bq76930evm-used-with-bq76200

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOTIDA-00792BQ78350-R1

大家好、我能够正确地为电路板加电、也能够正确地连接驱动板、但我遇到了电池放电/充电问题。 根据前面所述、电路板会对环境做出反应、决定是进行充电还是放电、但当我将一系列电阻连接到200'电路板的 PACK+/-端子时、软件非常不一致、不会从电池汲取电流。 我使用的是一个16000 mAh 电池、它具有6节电池和22.2V 电压、并在20°C 时放电。 bqstudio 软件上是否有任何需要设置的特殊设置、以便电路板正常运行? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shelby、
    bq78350-R1需要通过 bqStudio 进行配置、以便正确监控和测量连接的电池并允许电流流动。 请参阅技术参考手册。 此外、您描述的组装方式与 TIDA-00792类似(电池节数更少)、设计指南中描述的设置可能会有所帮助。 如果您仍有疑问、此电量监测计论坛中的专家将能够更好地为您提供帮助。