This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62737:TPS62737电路#39问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608687/tps62737-tps62737-circuit-s-question

器件型号:TPS62737

我在程序中使用了 TPS62737、对于 Vin_OK 和 EN 引脚的连接有一些问题。

数据表描述 了 EN1=0和 EN2=1意味着在我的设计中启用降压模式、R1、R2和的 Vaue

R3为3.74M、1M、8.25M、这意味着 VIN_OK 的电压约为4.2V、输出预期为3.3V、

但是、如果我将 Vin_OK 连接到 EN2、那么降压模式似乎不起作用、如果断开 VIN_OK 和 EN2、

它的工作原理。 我测量了 Vin_OK 的电压、它看起来是0V、这是什么问题、下面是电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入引脚处的电流。 您需要确保满足逻辑高电平所需的最小电压、如下所示。 最好将 EN2引脚连接到 IN、以确保满足要求。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 Vin_OK 的输出感到困惑、因为它与 EN2断开连接、而电压仍然为0V、此外、另一个问题是、如果我触摸 R1、R2、R3、输出可能不稳定、我可以看到电源指示 LED 闪烁、有时熄灭。我不明白问题是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否发布您的原理图?
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    原理图无法正确开机自检。 请重新发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经上传了我的设计、您能看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我建议将所有 NC 引脚接地、移除 R50并直接接地。
    -Raheem