This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:ILIM 引脚额定值

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613187/lm3150-ilim-pin-rating

器件型号:LM3150

大家好、团队成员。

在数据表中、ILIM 端子的额定值为-0.3V 至7V。

但是 、ILIM 端子应具有相同的电势、主要与 SW 端子相同。

因此、我认为 ILIM 端子的额定值是错误的。 正确吗?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    你是对的。 额定值应与开关节点相同。

    ----阿姆布雷什