This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:将 LM1117用作恒流源时、长期存在任何可能的问题?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613165/lm1117-any-possible-issue-in-the-long-run-when-using-lm1117-as-constant-current-source

器件型号:LM1117

您好!

 

我经常看到将稳压器用作恒流源来驱动 LED 的应用。

在下面的电路中、如果 MOS 开关一直接通、则会有一个恒定的15mA 流过 LED。

 

如果我使用 PWM 信号来切换 MOS 开关以使 LED 变暗、您是否长期看到 LM1117有任何问题? 谢谢。  


此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、

    否、施加脉冲负载不应导致任何不必要的应力、LDO 旨在提供800mA 电流、因此15mA 电流不会成为任何问题。

    -Kyle