This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:使用 COMP 引脚测量电流?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613392/tps54620-current-measuring-with-comp-pin

器件型号:TPS54620

我想测量 电路板上多个 TPS54620器件的电流。

我可以使用 COMP 引脚获取输出电流的测量值吗?

对于12V 的1V 输出、COMP 引脚为0.364V (具有 DMM)。
那么、我们能否使用数据表中的16A/V 值来获取输出电流?

使用这种方法的电流值似乎过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是、你真的不能这么做。 COMP 引脚电压与峰值开关电流直接相关、但未严格定义该关系。 在闭环电路中、COMP 等实际中间电压值只要处于其工作电压范围内(只要不偏离高电平或低电平)就不重要。 电压将进行自调节、以便 TPS54620在给定输出电流时保持稳定。 只有增益(16A/V)很重要。