This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610976/tps62160

主题中讨论的其他器件:TPS62160

我使用的是电源芯片 TPS62160、输入电压为12V、将配置电阻输出电压设置为3.3V、 但是、有时在反复接通电源的过程中、输出电压将再次为4.8V 或几伏(6伏)、然后可以恢复、请查看导致这种现象的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚"电力"是什么意思。 您能否更详细地描述您正在做什么并发布 IC 各个引脚的一些波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够解决此问题、或者您是否仍需要支持?