This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002A:BQ50002/BQ500511上无 CLK_OUT 信号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511, BQ50002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613139/bq50002a-no-clk_out-signal-on-bq50002-bq500511

器件型号:BQ50002A
主题中讨论的其他器件:BQ500511BQ50002

您好!

我最近根据 BQ50002 + BQ500511参考设计设计了一款无线 TX 充电器、第一个版本100%成功。 但是、第二个版本的通流率约为~50%。  

在调试某些硬件后、BQ50002振荡器似乎不工作、因为不存在 CLK_OUT 信号、但在工作板上、它与 PWM 逻辑输入处于相同的频率。 我们的 MODE 引脚为低电平、EN 和 PWM 输入处于开关频率(如果您需要更多详细信息、我可以稍后连接示波器快照)。 为什么只有一半的 BQ50002s 能够正常工作? 我开始假设这可能是一个制造问题...回流温度为260C,我们的流速大约为240-250。 我目前不能想到其他的…

请告诉我您有什么想法或以前曾见过这种行为...

谢谢!

Madeleine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前没有看到过这个问题。
    您是否有线圈电压的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复。 我们从装配室中发现电路板在260C +/- 3C 回流、因此可能有一半的 IC 在温度过高时回流。 我们将用新的差值替换差值、看看这是否是问题所在。 我会告诉你。  

    在 BQ50002中、内部振荡器的影响似乎最大、您知道芯片中的振荡器类型是什么吗? RC、XO?

    谢谢!

    Maddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新、检查振荡器信息。