This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:bq77PL900 EEPROM 编程错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611341/bq77pl900-bq77pl900-eeprom-programming-error

器件型号:bq77PL900

您好!

客户使用 bq77PL900设计了自己的电路板、这在原理图设计中与 EVM 非常相似。  

他们尝试使用 GUI 和 EV2300对 EEPROM 进行编程。 但是、他们在 GUI 上看到错误:"EEPROM 未正确编程。" 编程过程中、尽管它们可以毫无问题地写入所有寄存器。  

它们应用了 Pack +和 Pack - 20V 等。 但是、它们在编程期间只获得 VGood、但在获得编程错误后、VGood 被禁用。  

您是否有解决此问题的建议?

此致、

金属

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mete、
    确保来自 EV2300的 VOUT 信号达到 bq77PL900的 EEPROM 引脚、最好在必要时将电平转换为 vlog 电压。 同时确认编程期间电源电压不会下降。 如果在板级编程、建议将 BAT+和 PACK+连接到20V、请将所有电池电压保持在安全范围内。 VGood 应在编程过程中打开和关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的建议。 在无编程条件下、测得的 Vout 为0.45V。 编程开始时、电压最高可达5V。 接收到错误后、它再次降至0.45V。  

    电源电压未出现压降。  

    所以、我认为我们需要更多。  

    谢谢、

    金属

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mete、
    GUI 软件中内置了数据表中的编程流程图或其工作变体、但可能会受到所用 PC 和 EV2300的影响。 (GUI 软件可能不会读回流程图中所示的寄存器,因为它只会写它们。) 与器件的通信似乎正常、VOUT 将切换。 VGood 状态会出现并消失、VOUT 会关闭、因此序列似乎已完成。
    在 PC 端、语言和区域设置有时会影响 GUI 操作、在某些情况下、在 PC 设置中设置英语和"US"可能会影响软件、但软件似乎仍在根据您的说明工作。 在某些情况下、较新的操作系统将文本框显示为黑色、并且使用经典窗口设置很有用、但这似乎不是报告的问题。
    从硬件侧、相应的信号必须传输到 IC。 I2C 显然是作为可以写入和读取的数据工作的。 VOUT 必须到达 EEPROM 引脚、如果 Vlog 为3.3V、则 EEPROM 电平应下降、否则将上拉电源。 电源必须足够、否则编程将不起作用。 请注意、在方框图中、稳压器来自 CPOUT。 编程期间、CPOUT 必须保持在15-20V 范围内。 在过去、在尝试对 BAT 或 PACK 施加22-30V 电压进行编程时、曾报告过问题、但在编程期间仍保持稳定。 您提到"20V 及更多"、这可能是一个值得检查的好地方。