This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:关于非隔离式直流/直流隔离应用? (另一个问题)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62110, TPS55010, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612492/tps62110-about-isolation-application-of-non-isolated-dc-dc-another-question

器件型号:TPS62110
主题中讨论的其他器件:PMP20450TPS55010TPS62135

大家好、团队成员。

我的客户正在寻找 BD7F100EFJ-LBE2的替代产品(由 ROHM 制造)。

此应用的规格为"12V (2W@MAX)⇒ISO DCDC⇒12V "。

但是、我的客户也在考虑转移到另一个应用。

(其规格为"12V⇒ISO DCDC⇒5V")

我参考 PMP20450的文档介绍了 TPS62110RSAR、但请让我教、因为有客户提出了问题。

※如果您能回答"可用"、那么考虑似乎会取得进展。

TPS62110是一款正常的同步整流器转换器。

①我认为该 IC 不是专用绝缘 IC、但可以使用吗?

如果答案是"是"、请在下面告诉我。

竞争产品专用于绝缘的直流/直流内部结构的② μ A 差异

③用于隔离时的风险(缺点)。

④隔离所用的安装结果。

请帮帮我。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 TPS62110在某种程度上并非专为隔离式应用而设计。 它是一款标准降压(非隔离式)转换器。 凭借强制 PWM 模式、它可用于 Flybuck 拓扑、如 PMP20450中所示。

    Flybuck 拓扑和 Rohm 器件在隔离方面都没有什么特别之处。 两个电路都完全以变压器的初级侧为基准、次级侧没有有源反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    为了向绝缘应用推荐一个同步整流降压转换器、我知道没有问题。

    但是、由于与通常的 Flybuck 电源没有太大差异、
    请允许我向您提出问题。

    问题:虽然 TI 有大量的5V 降压转换器、
    为什么要将 TPS55010等专用隔离 DC/DC 商业化?

    <问题背景>
    客户说…
    ・隔离应用需要特别考虑、因此您开发并选择隔离器作为单独的产品吗?

    请告诉我。
    Masumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要进行一些更改、以使其成为隔离式电源应用的更好解决方案。 降低低侧灌电流(负值更大)可实现更高的输出功率。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ①If 您将不带"低侧灌电流较低"的 IC 用于该等解决方案(使用常用的同步整流降压转换器)、

    哪些特征会受到影响?

    ②Also、您在全球市场上使用的是文档"PMP20450"是什么类型的应用?

    此致、

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 TPS55010 D/S 中的第8.4节很好地说明了 Flybuck 拓扑的基础知识。 如上所述、仅当通过变压器初级的电流为负时、才会发生实际功率传输到次级侧。 因此、电流限制接近0会限制输出功率。

    当您需要可支持某些电源的隔离式电源时、此设计非常有用。 一个示例是用于更高功率隔离式电源的栅极驱动器。

    您可能会看到 TPS62135、它可以执行相同的功能、而不是 TPS62110。 它还具有强制 PWM 模式。