This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:前馈电容器

Guru**** 2344760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612589/tps62097-feed-forward-capacitor

器件型号:TPS62097

是的,我想添加 FF 电容器(使用非固定 IC)。 我知道 IC 更有可能是电压模式操作,而不是磁滞操作,所以我想问 FF 电容器的限制是什么:例如22nF 是可以的吗?

非常感谢- Jacov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 D/S 的第13页上、注意不需要前馈电容器。 您可以根据需要添加一个、但它可能没有任何改进。 为什么要添加一个?

    本应用手册介绍了与 FB 电阻器相关的 CFF 值: www.ti.com/.../slyt469.pdf

    本应用手册介绍了控制拓扑: www.ti.com/.../slyt531.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!!

    我确实希望添加一个 FF 电容器以使环路运行更糟糕。

    然后,我将使用 波特100网络 Analayzer,并确定该工具是否可以显示 IC 环路增益不佳。

    谢谢!!  

    Jacov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、这是 CFF 的一种非常不寻常的用法。

    DCS-Control 非常稳定、如本应用手册中所示、具有宽允许的输出滤波器范围: www.ti.com/.../slva710.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    因此、我将使用网络分析器测量环路响应、并将其与图 3在用户指南 SLVUA15 TPS62097EVM 中:但我不知道图中的输出电压是多少。 3。

    感谢您建议该测量的输出电压!

    Jacov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 EVM 的测量值、输出电压设置为1.2V。