This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:在选择电池充电器 IC 时需要帮助

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ25120, BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613057/bq24074-need-help-selecting-a-battery-charger-ic

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: BQ25120BQ24230

您好!

  我有一个中型可穿戴设备、我需要帮助为其选择电池充电器 IC。

系统电流:80mA (处理器、无线电等)。 除非充电器具有内置的100mA LDO、否则充电系统的输出将馈入 LDO 以将电压降至3.3V。

电池类型:锂聚合物、400mAh、3.7V 标称电压。 充电电压4.2V。

为了简化原型设计、我们将从 该电池开始

什么充电器 IC? 充电速度无关紧要、只要它在8小时内完成即可。

BQ24074看起来很有趣、但我不知道电压和电流是否正常工作、对于这个简单的应用、它是否过大。

提前感谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:
    BQ25120应该能够很好地与该应用配合使用。 它具有内置 LDO。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更喜欢非 BGA 封装。 也不需要 I2C 接口;更独立。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    请查看 BQ24230。

    -Raheem