This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:TPS54231DR 降压开关-传导发射测试直流电源端口

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612941/tps54231-tps54231dr-step-down-switcher---conducted-emission-test-dc-power-port

器件型号:TPS54231
我们在 设计中将 TPS54231DR 用作降压转换器、其规格如下:
 
VIN = 16V
Vout = 5V
Iout = 750mA
 
根据 EN 55032、我们针对传导发射进行了预合规性测试、并且遇到了以下问题。
我们在开关频率及其谐波中面临传导发射故障、请参阅传导发射图
 
 
  1. 带铁氧体磁珠(开关频率及其谐波故障)
 
我们使用共模扼流圈器件型号744227 @串联阻抗最大值5.5k Ω、而不是铁氧体磁珠 L6 (在原理图下方的圆中标记)、请 参阅下图
 
2. 共模扼流圈部件号744227
 

 
请参阅以下 原理图 、并提供相应的解决  方案、以降低直流电力线中的传导发射水平、同时在开关前使用共模扼流圈。

 
谢谢、此致、
阿鲁穆加姆.C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arumugam、
    我看不到您所附的数字、您能否仔细检查它们?
    PCBLaYou 也是传导发射的关键因素、如果可能、我也想检查一下、谢谢。
    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

    我在这里随附了文字和 PDF 文档、以便更好地查看所有图、并随附了 PCB 布局以供您参考。

    请提供避免直流电力线传导发射的解决方案。

    谢谢、此致、

    Arumugam.Ce2e.ti.com/.../TPS54231.docxe2e.ti.com/.../TPS54231.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arumugam,

    我的担忧如下:

    1、输入电容和输出电容附近没有通孔的原因是电流路径面积大、输入电容的滤波效果会受到影响。

    2. GND 引脚与接地之间的接触区域太小,请记住散热焊盘不是 GND。

    在更改 PCBLayout (PCBLayout)之前、您可以尝试以下操作:

    1.添加一个与 C13串联的小电阻器,10欧姆可能是可以的。

    2. 输入电源来自何处,用短电缆将 GND 直接连接到输入电容"-"。

    降低关键路径环路和良好接地是实现低 EMI 降压转换器的关键因素。

    BRS、

    Ryan