This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060A:确定 FSW 的公式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613307/tps54060a-equation-determining-fsw

器件型号:TPS54060A

你(们)好

我对数据表中的公式(12)和(13)有疑问。

1. RHS 的参数是什么?

2. 如何确定参数? (尤其是 Voutsc、FDIV)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RHS 是高侧 FET 的导通电阻。 当输入电压大于12V 时、其典型值为200m Ω、最大值为410m Ω

    在短路条件等过载期间、输出电压将降低。 多少取决于过载的程度。 对于短路情况、我通常使用 Voutsc = 0.1V 和 FDIV = 8。 这是全频率折返。 如果您的过流不太严重、则输出电压可能会更高。 然后、您可以使用该电压、计算 VSENSE 电压并在公式中使用相应的 FDIV (1、2、4或8)。