This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:启动延迟时间(Tdelay)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612446/tps63070-start-up-delay-time-tdelay

器件型号:TPS63070

大家好、团队成员。

请告诉我 TPS63070的 Tdelay 最大值。

数据表中只有典型值。

并且、设置启动延迟时间的原因是什么?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有此值、我将研究我们的数据库、并返回给您。
    有关该值的主要关注点是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina。
    我们的客户要求它估计最差的启动时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tdelay 是使能=高电平与器件开始开关之间的时间、内部电路稳定且内部基准电压稳定。
    我找不到最大值数据、仅找到典型值70us。

    根据测量结果(数据表的图28)、我认为最大值约为100uS。