This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMI 滤波器的输出阻抗

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612978/output-impedance-of-emi-filters

大家好、

我设计了一个 EMI 滤波器、并联了3个相同的直流/直流转换器 、 我想问您在 这种情况下如何计算 EMI 滤波器的输出阻抗?  

P.S. 每个直流/直流转换器都具有内部 LC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Constantine、
    这是一个好问题。

    这是一篇很好的论文、总结了它。
    www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf

    无论连接多少个转换器、滤波器输出阻抗都是相同的。
    每个转换器通常具有负输入阻抗、并联阻抗将类似于并联的电阻器。

    主要目标是确保 EMI 滤波器输出阻抗远小于总的转换器阻抗。
    请参阅 SNVA538中的图3。

    每个上游滤波器的输出阻抗必须低于连接的滤波器。
    因此主滤波器的输出阻抗必须低于直流/直流内部滤波器的总输入阻抗。
    您必须能够量化直流/直流内部滤波器详细信息。

    最好按上述方式对滤波器进行建模、以便您可以看到阻抗与频率间的关系曲线。
    您可以使用基于 TI-TINA SPICE 的仿真程序对此进行建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供纸张!

    也许我错了、但内部滤波器是 EMI 滤波器的最后一级、对于三个具有并行连接的直流/直流转换器、EMI 滤波器的最后一级由三个并联 LC 滤波器组成、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、君士坦丁、主输入滤波器的输出端将并联3个 LC。
    因此、主单输入滤波器的阻抗必须比3个转换器的并联阻抗低一个幅度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我明白了。 因此、3个 LC 并联的等效电路将是 L1C1滤波器、其中 L1 = L/3、C1 = 3*C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为君士坦丁是正确的。
    3个并联电感器= L/3、3个并联电容器= 3C

    我将其视为并联的与频率相关的阻抗。
    1/zEQ = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3
    对于3个相同的并联 LC、zEQ = Z/3
    因此、如果为转换器给出了阻抗曲线、只需将其除以3即可。

    需要考虑的一点是、L 和 C 实际值将具有一些容差。
    这往往会改变等效并联 LC 组合的 Q 值、这应该很好。
    但是、如果 Q 值完全一致、则可能会导致输入滤波器设计不稳定。
    通过在主输入滤波器输出端添加一些串联电阻、可以降低并联3 LC 电路 Q。

    祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助!