This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:几个问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613244/tps65150-several-questions

器件型号:TPS65150


大家好

如果我们问 TPS65150、您会介意吗?


在数据表 P.17 7.3.3正电荷泵上、有一个描述"如果需要更高的输出电压、可以向输出添加另一个电荷泵级、如数据表末尾的图34所示。"
因此、如果  需要多少正电荷泵电压、 我们应该配置图34吗?


在数据表 P.26 8.2.2.8.1选择飞跨电容时、会给出说明"建议最小飞跨电容为330nF。"
那么  、数据表 图35中的 C3、C7、C4和 C16是否可以使用470nF 电容? 由5V 电源轨供电的监视器 LCD 电源?

我们感谢您的始终帮助。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto、您好!

    如果您在"技术文档"下查看了此器件的产品文件夹、您将找到描述这些案例 的应用手册、请参见此处。

    它应该会回答您的问题。 如果您不理解、请告诉我。

    此致。

    Ilona