This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40140:如何设计补偿器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613231/tps40140-how-to-design-compensator

器件型号:TPS40140

大家好、团队、

我的客户开始设计 TPS40140原理图、但他们不知道如何设计补偿器电路。 CAN 团队可以提供初始设置、客户可以从该设置开始、并通过检查波特图来微调设置。

客户的电路设置如下所示、如果需要任何其他信息、请告知我。

两相单输出

VIN=7V~14V

VOUT=0.7V~1.8V

Iout=60A

频率= 500kHz

L=0.2 μ H

Cin=22uF*8 (GRM31CR61E226K)

COUT=470uF*4 (2R5TPE470M9)+47uF*8 (GRM31CR60J476M)

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    您可以向以下地址发送电子邮件吗?
    Q-CHEN@TI.COM

    谢谢