This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:TPS54360B-Q1与 AMP 和 TPS54360-Q1之间的差异

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B-Q1, TPS54360-Q1, TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612338/tps54360b-q1-difference-between-tps54360b-q1-tps54360-q1

器件型号:TPS54360B-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54360-Q1TPS54360B

尊敬的 TI 支持:

请告诉我 TPS54360B-Q1和 TPS54360-Q1之间的具体区别是什么?  到目前为止、我们将使用 TPS54360-Q1。

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jagdish,

    TPS54360B 是对输出 OVP 电路进行了修改的较新器件。 大多数情况下,所有参数都保持不变。


    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh、

    我们能否在 TPS54360B-Q1的现有设计中直接使用 TPS54360B-Q1? 或需要修改。

    谢谢、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish、


    您应该能够在不对设计进行任何更改的情况下更换设备。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh、

    感谢您的参与。

    Jagdish