This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075EVM:将电子负载用作电池

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613025/bq24075evm-using-an-e-load-as-a-battery

器件型号:BQ24075EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24075

大家好、

我有一个简单的问题、Bq24075是否能够将电子负载识别为电池?

我尝试在 CV 模式下将其连接到电子负载、只是为了查看充电电流的变化、但 EVM (PGOOD)甚至不会亮起。

这导致了我的第二个问题、如果没有电池被确认、IC 甚至不会打开? 我的意思是仅 PGOOD 的 LED 亮起。

提前感谢、

此致、

Patrick Hooiritner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、
    当存在 IN 时、BQ24075会将电子负载识别为电池、PG 和 CHG LED 应亮起。 确保您未处于待机模式且 SYSOFF = LO。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sharafadeeen,

    感谢您的回答。 实际上、问题更简单、我在输出端放置了一个负载、该负载对于系统的工作来说已经很低了、因此 ILIM 不足以保持电压调节。 我更改了物理负载、现在它工作正常。

    非常感谢!

    Patrick