This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:此器件的高电流消耗.....

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612968/tps61027-high-current-draw-with-this-device

器件型号:TPS61027

大家好、我 正在研究将1.5v 电池升压到5V 的 TPS61027。 我已经按照数据表中的建议采购了所有组件、并对设计进行了试验、将电容器放置在尽可能靠近引脚的位置。 问题在于 、空载电流消耗 大约为40 - 80mA、这太高、预计 Iq 为25uA。 我做了其中两个、它们都做了相同的事情。 没有短路或反相电容器、我将 LBI 连接到0V、尽管这将在最终版本中使用。 由此驱动的器件 在使用中将消耗20-30mA 电流。

欢迎提出任何想法。

John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以分享原理图吗? 并测量空载条件下的 VIN、SW、VOUT 波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我不小心将输入短接至输出、现在它将输出1V 电压、因此我目前正在重建另一个电路、并将报告我的结果。

    原理图根据数据表显示、组件根据计算得出。 LBI 当前绑定到0v。

    更新了。。。

    重建和工作。 然而、在无负载的情况下、电源 电流脉冲超过1mA。 请查看随附的波形和脉冲 current.e2e.ti.com/.../StepUpCurrent.wmv 视频

    希望视频能够播放。 WMV 格式。

    John。