This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:关于负载电流共享精度和 LS 引脚

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612030/ucc39002-about-load-current-sharing-accuracy-and-ls-pin

器件型号:UCC39002

您好!

您能不能告诉我 UCC39002的电流精度和 LS 引脚之间的关系。

通过在 LS 引脚和 GND 之间连接电阻器或电容器是否有可能影响负载电流共享精度?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakai-San

    LS 引脚不应以任何方式加载-因此没有接地电阻器或电容器。

    满负载时的电流共享精度为1%、这通常已经足够好了。 随着电流的降低、精度通常会变差、但这不 是问题、因为共享布置中的各个电源模块以低于全功率的功率运行。

    如果共享精度与电流间的关系图是一条直线、则各个电流共享电路的增益和偏移值之间的差异将导致电流不平衡。 这些可通过外部修整电路进行校正-可能在数字控制下或手动修整。 但老实说、在大多数应用中、这种复杂程度是不值得的。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin-San、

    感谢你的答复。

    他们 担心电流 共享是否 会变差  

    因为 LS 引脚内放大器的响应速度比 CS +引脚和 CS 引脚内放大器的响应速度慢。

    他们 认为、可以通过更改外部电阻值或电容值来改进它。

    此外 、他们认为、通过连接到 LS 引脚外部的电阻器和电容器降低响应速度可能 会导致 电流共享不佳。

    您不会就这些问题向我提供您的看法吗?

    我想解释一下、回答上述内容后、不要将电阻器或电容器连接到 LS 引脚。

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakai-San

    UCC39002的控制带宽本身很低-它必须低于功率共享系统中各个电源模块中控制环路的带宽-数据表对此进行了说明、Mathcad 工作表中提供了此器件的工作示例。

    一般而言、改善电流共享系统带宽的能力有限-

    LS 连接不得以任何方式加载-该连接在 UCC39002中进行了内部补偿、LS 线路上的任何 RC 网络都可能导致不稳定。

    此致

    Colin