This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3017:12V 至24V 控制器

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611693/lm3017-12v-to-24v-controller

器件型号:LM3017

大家好、

我收到了一位客户的询问、他们需要一个输入为12V、输出为24V、2A 的升压控制器。 它们还需要在故障期间真正关断的功能、以保护负载免受主线的影响。 我已经提出了我们的 LM3017。 我只是想确认该器件是否支持24V 和2A 的输出。 我在 webench 中尝试过、但遇到了错误、但能够以1.5A 电流进行设计。 您能否确认 LM3017是否能够做到这一点?  

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 将在明天回答您的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再说一次、很抱歉耽误你的时间。 这部分最近转让给我们、我对此并不是很熟悉。 我通读了数据表、它应该支持您的应用。 使用 Webench 时、有一种方法可以解决"结温过高"的错误:将环境温度降低至-40C。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhou、

    非常感谢您的回答! 我还能够在 webench 中进行设计。

    谢谢!

    此致、

    Alfred