This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62560:TPS62560出现故障。 SW 节点到 GND 电阻(&L);30欧姆

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612476/tps62560-tps62560-going-bad-sw-node-to-gnd-resistance-30ohms

器件型号:TPS62560

您好!

我在 我们的其中一个设计中使用 TPS62560DRVR。 观察到、在为原型构建而组装的50个电路板中、该器件在近12个电路板中出现故障。 在所有故障电路板中、观察到 SW 引脚到 GND 的电阻小于30欧姆。 该器件工作了一小段时间、一旦保持空闲一天、第二天又重新开始工作、就会发现这些故障。 请查找随附的原理图的相关部分、以供您参考。  

我看到过类似的话题,但原因没有得出结论。 该主题中提到了不正确的布局、您能否分享布局中可能出现的错误、从而导致此问题。 我将无法分享布局。需要指出的一点是、由于数字电位器和所需的较小 PCB 尺寸、反馈环路会在顶层和底层之间溢出。

我已经为固定 PWM 运行和 LDO 特性专门选择了此器件。 此应用要求 USB 在轻负载下以低纹波运行、电压为1.8V - 5V。

请尽早让我知道根本原因/解决方案、我们需要在第4季度之前投入生产、每年大约投入10、000卷。

e2e.ti.com/.../TPS62560_5F00_schematics.pdf 

此致、

Avinash Aravindan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有许多项目会导致直流/直流发生故障。 其中一个实际上是布局。 以下是产品页面上的应用手册、其中介绍了如何实现良好的布局: www.ti.com/.../slyt614.pdf 正如其所述、输入电容器的放置和布线是最重要的项目。

    由于您由 USB 端口供电、因此还必须考虑热插拔过冲。 以下是这是什么以及1个解决方案的说明: e2e.ti.com/.../what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm

    最后、我不确定您要调整输出的输出电压范围、但请注意目标 Vout 和强制 PWM 模式下的大摆幅。 这可能会触发项目#6: www.ti.com/.../slyt689.pdf

    您应该能够足够轻松地探测 Vin、以检查上面的#2和#3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。 我仍然不明白稳压器出现故障的原因。 请查看随附的稳压器部分布局。 稳压器、输入和输出电容器以及电感器放置在 PCB 的底部、反馈元件放置在顶部。 请检查并告知我可以确保避免失败的任何修改。

    此外、您还提到了由 USB 供电时的热插拔过冲、这意味着该器件不能用于 USB 供电的应用。 我们绝对不能在输入端放置一个巨大的钽电容器、PCB 的总体尺寸非常小。

    关于电压范围、该设计允许1.8V - 5V 范围内的可变电压、单步摆幅可以从一端到另一端。 数字电位器由 MCU 控制、如果需要任何步长和持续时间、则需要小心操作。

    正在等待您的回复。

    此致、

    Avinash Aravindane2e.ti.com/.../TPS62560DRVR-Regulator-Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我所说的内容来看、布局看起来基本上还可以。

    您需要先了解导致故障的原因、然后才能解决问题。 请在我之前描述的条件下检查 Vin 过冲。

    这些器件通常用于由 USB 供电的应用、但要小心保护它们不受热插拔的影响。 钽电容器只是实现这一目的的一种方法。

    我认为在强制 PWM 模式下、一步将 Vout 设定点从5V 更改为1.8V 是不明智的。 您可以在执行此操作时查看 IC 的一些波形、以查看它的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。 请给我一些时间来执行您建议的测试。 我将向您返回结果。

    此致、
    Avinash Aravindan