This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854A:使用 UC3854A 的降压转换器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UCC28180, UC3854A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610396/uc3854a-buck-converter-using-uc3854a

器件型号:UC3854A
主题中讨论的其他器件:UC3854UCC28180

您好!

在 UC3854的应用手册中、我读出该 IC 也可用于配置降压转换器。

请允许任何人告诉我如何针对相同的配置以及需要进行哪些修改。

此致、

Ratish Ganve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ratish、

    您是否对其他器件开放? 我们有一个参考设计、它使用 UCC28180来实现降压 PFC。 www.ti.com/.../TIDA-00652
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wangxin:

    首先、感谢您对我的问题的快速响应。

    但我想知道的是、为降压转换器配置 UC3854A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您是否需要 PFC? 或只是常规降压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅稳压器降压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、该器件是为 PFC 应用开发的、该应用通常具有非常低的带宽电压环路。 如果您需要常规降压、我建议使用降压 PWM 控制器、而不是 PFC 控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 wangxin、我只想知道如何通过操作乘法器分段将其配置为降压控制器、因为我看到过一些基于该分段的设计。

    如果您对此有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ratish、

    如果您仍然坚持将此升压 PFC 器件用于常规降压应用、我的建议是:

    由于您不需要 PFC、因此请将 IAC 和 VRMS 引脚连接 到恒压源、从而有效地成为外部电压环路的增益。

    2.要驱动高侧降压开关,您需要添加外部高侧栅极驱动器。

    此致、

    王新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wangxin:

    谢谢