This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:输出电容器的 ESR 范围

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613017/tps61170-q1-esr-range-of-output-capacitor

器件型号:TPS61170-Q1

大家好、

标题是、输出电容器的 ESR 范围是多少?

我客户的应用与数据表中列出的典型应用相同、输出电容器为4.7uF 陶瓷电容器。

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用陶瓷电容器、则 ESR 非常小。 仅约5-20m Ω。

    如果使用电解电容器、ESR 可能更大、如100m Ω。 然后、您需要添加一个高频极点来平衡来自 ESR 的零点。