This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:读取"电容器代码"

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612841/lm2678-reading-capacitor-codes

器件型号:LM2678

LM2678的数据表 使用术语"c code"和"no"来表示 要在采样电路中使用的特定电容器。 但是、在查看这些电容器的制造商数据表时、它们不会引用任何"c 代码"或电容器的单个数字。 如果有人能帮助我了解这些电容器的含义以及如何从制造商的电容器数据表中找到这些特定的电容器、我将不胜感激。 下图是提及这些术语的表之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike,

    有关选择电容器的详细信息,请参阅数据表的第8.2.2.1节。

    一旦您计算出电感值、即假设为3V 输出- 33uH 电感、您可以看到有四个选项可供使用

    1 *并联 C3电容器(Sanyo OS Con -SA 系列)或 3 * C1 (并联 Sanyo MV-GX 电容器)等。

    现在、使用表2获取确切的规格

    1*330uF、6.3V、1A 额定 Sanyo SA 系列电容器或3*1000uF、6.3V、0.8A (Sanyo MV-GX 电容器 )等

    此外,您还可以使用 Webench 并为您的规格生成 BOM。

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ambreesh Tripathi">您好 Mike,

    有关选择电容器的详细信息,请参阅数据表的第8.2.2.1节。

    一旦您计算出电感值、即假设为3V 输出- 33uH 电感、您可以看到有四个选项可供使用

    1 *并联 C3电容器(Sanyo OS Con -SA 系列)或 3 * C1 (并联 Sanyo MV-GX 电容器)等。

    现在、使用表2获取确切的规格

    1*330uF、6.3V、1A 额定 Sanyo SA 系列电容器或3*1000uF、6.3V、0.8A (Sanyo MV-GX 电容器 )等

    此外,您还可以使用 Webench 并为您的规格生成 BOM。

    ----阿姆布雷什  

    [/报价]

    谢谢! 我不敢相信我以前没有看到过这种情况!