This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:Icharge 1A 时的电感和输出电容器值

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612849/bq24616-inductance-and-output-capacitor-value-at-icharge-1a

器件型号:BQ24616

尊敬的专家:

我的客户正在设计 BW24616、并有疑问。

请给出建议。

问题

我想知道 Icharge 1A 时的电感器和输出电容器值。

根据数据表 P.30表4、它描述的是2A、6.8uH 和20uF。

这些值是否相同?

----

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们有一个用于 bq246xx 系列的计算工具、其中包括 bq24616。 您可以从以下链接 http://www.ti.com/product/BQ24616/toolssoftware 中找到它。

    您可以输入设计参数、以确保您的设计适合 bq24616。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann

    感谢你的答复。

    我找到了有关 LC 常量的说明。

    我会 将此信息告知此情况。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一