This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:我不想在这里使用 USB 相关的东西、我的实施是否正确?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612812/bq25606-i-do-not-want-to-use-usb-related-things-here-is-my-implementation-right

器件型号:BQ25606

大家好、我计划将 BQ25606RGE 用作我系统的电池充电器和电源供应商。

我的12V 1A 墙上适配器是主电源、将连接到 BQ25606的 VBUS。

之后、它将为 LI-PO 电池充电、并通过 BQ25606为我的器件提供 VSYS 轨。

顺便说一下、我不需要任何与 USB 相关的东西、例如 OTG、D+、D-引脚。  

数据表显示为1。 如果我不使用 D+、D-引脚 2、我可以限制流经 ILIM 引脚的输入电流。 OTG 引脚不应悬空。

以下是我的问题。

在这种情况下、我应该对这些引脚(OTG、D+、D-)执行什么操作? (我的期望是使 OTG 接地、D+ D-短接)

2.升压模式是否意味着 VSYS 升压至5.15V 并支持高达1.2A 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hyeonil、

    1)对于1)要使用 ILIM 引脚、充电器必须将 D+/D-检测为未知适配器。 使 D+和 D-引脚保持悬空状态。 D+和 D-短接将检测为 DCP 类型的适配器。 对于 OTG、如果您不使用升压模式、请按照您所述将其接地。


    2)否、升压模式驱动 VBUS 和 PMID 引脚高达5.15V。 VSYS 直接连接到 BAT 引脚、因此升压操作是后置转换器。

    希望这对您有所帮助!

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel。
    感谢您的指导。
    它对我的项目帮助很大。
    祝你度过美好的一天!