This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 全桥谐振 LLC 控制器

Guru**** 2342310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC25600, TIDA-00412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612058/full-bridge-resonant-llc-controller

主题中讨论的其他器件:UCD3138UCC25600TIDA-00412

大家好、

TI 显然是否具有全桥谐振 LLC 控制器?
我的客户希望使用全桥谐振 LLC 设计以下应用、因此我也想知道 是否有  参考设计。
-输入:48V
输出:350V/1.7A

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    我们没有专用的模拟全桥 LLC 控制器、但 UCD3138可以满足这一需求。 我们有一个基于 UCD3138的全桥 LLC 参考设计(www.ti.com/.../TIDA-00412)。

    此外、客户为什么需要全桥 LLC? 半桥 LLC 应适用于此功率级别。 我们拥有适用于半桥 LLC 应用的 UCC25600。

    此致、
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wangxin - San、

    感谢您的友好支持。
    我无法访问您所连接的有关全桥 LLC 参考设计的链接。
    是否为以下链接?
    http://www.ti.com/tool/TIDA-00381

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    我相信王新打算把这个联系起来:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00412

    但是你连接的那个看起来非常相似。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel San、

    TIDA-00412全桥 LLC 参考设计吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    我的错误。  你是对的。  TIDA-00412 是相移全桥、 TIDA-00381 是全桥 LLC。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel San、

    感谢您的友好支持。
    我明白了。

    此致、
    雅丽塔